Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
Can the ATS01 be used at 400V?
Issue:
Customer wants to use the unit with 480V supply for a 415V rated motor.

Product line:
Altistart 01

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The ATS01 is a softstart, that once it reaches full speed/output will provide the full line voltage to the motor.  The ATS01 is rated up to 460VAC, so can be used with a 400V or 415V rated motor.

If they need to supply 480V for a 415V rated motor, they will have to change the voltage from 480V to 415V.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Objavte viac
Rad:

Potrebujete pomoc?

  • Výber produktov

    Rýchlo a jednoducho nájdite tie správne produkty a príslušenstvo pre vaše aplikácie.

  • Získať ponuku

    Kontaktujte nás online a náš odborník sa s vami spojí.

  • Kde nakúpiť?

    Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora produktov Schneider Electric vo vašom okolí.

  • Centrum podpory