Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
การป้องกันไฟกระชากของ Back-UPS (SURGE PROTECTION) คือ อะไร

ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดไฟกระชากในสายไฟ

ไฟกระชากอาจถูกจำแนกได้เป็นสองส่วนคือไฟกระชากอาจอยู่ภายนอกอาคารและอาจอยู่ภายในอาคาร
  • ไฟกระชากภายนอกที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เกิดจากพายุฝน หรือฟ้าคะนอง
  • ไฟกระชากภายในอาจเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ภายในอาคารกำลังเปิดหรือปิดการใช้งาน และอาจเกิดขึ้นได้โดยทั่วไป
ทั้งนี้ไฟกระชากภายนอกจะรุนแรงกว่าไฟกระชากภายใน แต่ในขณะที่ไฟกระชากภายในอาคารอาจเกิดขึ้นบ่อยประมาณ 80% ของไฟกระชากทั้งหมด

ช่องจ่ายไฟแบตเตอรี่สำรอง + การป้องกันไฟกระชาก ( BATTERY BACK UP + SURGE PROTECTION) คือ อะไร

ช่องจ่ายไฟแบตเตอรี่สำรอง + การป้องกันไฟกระชาก คือ เต้าเสียบไฟแบตเตอรี่สำรองและป้องกันไฟกระชาก จะให้การป้องกันอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ขณะที่ เครื่อง Back-UPS เปิดอยู่และเชื่อมต่อกับไฟฟ้าอาคาร

หากในเหตุการณ์ที่ไฟอาคารดับ เต้าเสียบไฟแบตเตอรี่สำรองจะรับพลังงานไฟฟ้าจากเครื่อง Back-UPS ตามระยะเวลาสำรองไฟ เพื่อสำรองไฟให้อุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วง
และจะให้การป้องกันจากไฟเกินหรือไฟกระชากให้อุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วงด้วย
UPS back panel

ผลิตภัณฑ์ Back UPS มีระบบป้องกันไฟกระชากหรือไม่ และมีเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือไม่

ผลิตภัณฑ์ Back UPS มีระบบป้องกันไฟกระชากและมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ เพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์โอเวอร์โหลด
โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษารายละเอียดของระดับป้องกันไฟกระชากได้ตามคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ Back-UPS ของแต่ละรุ่น เนื่องจากระดับ
การป้องกันไฟกระชากของแต่ละรุ่นจะมีระดับที่ป้องกันได้แตกต่างกันไป เช่นรุ่น BX750MI-MS ระดับป้องกันไฟกระชากอยู่ที่ 273 จูล เป็นต้น
ท่านสามารถค้นหาค่าระดับการป้องกันไฟกระชากของเครื่องสำรองไฟแต่ละรุ่นได้ที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่หน้าเวปไซ์ https://www.se.com/th/th/

เครื่องสำรองไฟสามารถป้องกันไฟกระชากได้ 100% หรือไม่

สำหรับเครื่องสำรองไฟถูกออกแบบมาใช้งานให้เพื่อทำการสำรองไฟและไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟกระชาก 100%
แต่ในทุกๆรุ่น ได้มีการออกแบบให้ป้องกันระดับไฟกระชากไว้ในระดับนึง  เช่น ในตระกูล Back-UPS อยู่ที่ 200-400 จูล เป็นต้น
โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษารายละเอียดของระดับป้องกันไฟกระชากได้ตามคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ Back UPS ของแต่ละรุ่น หรือ ค้นหาค่าระดับการป้องกันไฟกระชากของเครื่องสำรองไฟแต่ละรุ่นได้ที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่หน้าเวปไซ์ https://www.se.com/th/th/

เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ที่มีค่าป้องกันไฟกระชากได้สูงสุดคือรุ่นใด

สำหรับเครื่องสำรองไฟตระกูล Back-UPS ที่มีค่าการป้องกันไฟกระชาก (Surge Energy Rating) ได้สูงสุด คือในกลุ่มของ Back-UPS Pro ซึ่งสามารถป้องกันได้สูงสุด (Surge Energy Rating) ถึง 557 จูล รายละเอียด APC Back-UPS Pro

Schneider Electric Thailand