善用產業垂直整合創新商業模式 以諾工程顧問與施耐德電機共創台灣首座斜槓經營的太陽能電廠
Taiwan, 台灣
27/05/2021
- 遠端監控可視化,隨時掌握電廠產電狀況,提升管理效率80%
- 優化電廠產電的連續性與可靠性,提升營運成效20%
- 關鍵設備性能分析與預防性維護建議,延長使用壽命,降低異常跳脫所造成的停機損失20%
- 遠端監控、操作斷路器,提升電廠與人員安全,並降低維運成本20%
【2021年05月27日,台北訊】
在全球綠能狂潮的席捲下,「用電大戶條款」更於今年初正式上路,「能源轉型」不再是民生經濟問題,更是關涉台灣產業在全球供應鏈中是否具有競爭力與國安問題。能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric與以諾工程顧問,成立台灣首座工程技術顧問斜槓經營的太陽能電廠。自2020年9月營運至今,以諾太陽能一廠整體成效樂觀,預估遠端監控協助提升管理效率約80%、產電優化提高營運成效約20%、降低停機損失約20%、減少維運成本約20%。而相較一廠6倍大的高壓二、三廠,2020年第四季也已展開規劃,預計今年年底完工並營運。
以諾工程技術顧問有限公司總經理曾國鴻表示:「電廠經營最重要的就是產電的穩定度與可靠度!無預期的電力中斷,高度挑戰電廠相關電氣負責人員的應變能力,精準故障定位、快速排除並恢復電廠運作至關重要。施耐德電機電力產品的耐用度與先進技術非常讓我驚豔。雖然初期投資成本略高,但換算往後20年所需花費的維運、人員、停機損失,相較其他品牌CP值更高!服務人員的專業與迅速,也讓人很安心!」
從設計、規劃、評估到發包,以諾工程技術顧問的第一個太陽能電廠案場,採用施耐德電機EcoStruxure Power三層架構設計,將第一線設備、設備維運管理與監控、以及設備運行資料蒐集皆整合為一,並利用網路與物聯網,讓位於台北公司的管理人員,透過電腦、手機及平板,一目了然遠在百公里外苗栗電廠各項設備的運行與產電狀態。其運用的施耐德電機EcoStruxure Power解決方案包含:
遠端監控
EcoStruxure™ Power Advisor
邊緣控制
EcoStruxure PME 2020 Power Monitoring Expert
聯網設備
電表PM8000, PM5310, iEM3355
斷路器MCCB, MCB
此外,採用模組化的「ION9000電力品質分析儀」持續監控電力質量與斷路器,以超越業界標準0.1s精準計量等級,提供優化電力設施運行與電力品質的分析基礎,延長設備使用壽命,並確保正常運轉與避免停機;而圖形化、可視化的「Power Monitoring Expert」,在匯集Schneider meters ION9000電力品質分析儀與各型智慧電錶所提供的各項電力數據後,除了能計算、建模、預測和追蹤主要能源績效指標(EnPI)之外,透過EcoStruxure Power Advisor還能建立電力與設備狀態預判警報、檢測追蹤設備異常狀況、並提供詳細的關鍵設備預防性維護建議,是維護電力品質與電廠安全重要關鍵,也是以諾遴選合作夥伴的評估重點。
總經理曾國鴻也分享選擇施耐德電機共造電廠的主因在於,持續監控各項設備狀態、主動提供設備資訊、快速故障定位並正確隔離、協助管理人員即時操作斷路器並復電,皆對把關電廠安全與維持運行至關重要。透過Power Device手機APP,管理人員能隨時隨地監控並一指完成因應,這對以諾電廠執行台電躉購合約20年維運管理相當重要!
透過以諾工程顧問自身設計、設備採購、及電廠經營的實務經驗,施耐德電機完善的數位解決方案,除了確保電力系統、電能品質、監控軟體正常運行外,從完整系統分析中,還能找出優化系統、理想配置、提高效能的建議,不僅大幅提高營運成效,更進一步翻轉民營電廠品質的既定印象,同時提升以諾太陽能電廠的競爭力,為急速發展中的綠能電廠設建需求,提供最完整的服務。
想了解更多EcoStruxure Power解決方案,請參考 官方網站。
施耐德電機目標在使世人皆可善用能源及資源,為所有人提供前進與可續性的橋樑。 我們稱之為˹ Life Is On ¸。
我們的使命是成為您實現永續發展及效率的數位合作夥伴。
我們透過整合領先世界的製程及能源技術推動數位轉型。從端點到雲端連接,在生命週期內將產品、控制元件、軟體及服務進行雲連接,實現整合管理樓宇、建物、資料中心、基礎設施及各產業。
施耐德電機是最本土化的國際公司。我們倡導這些對施耐德電機意義深遠的目標與充滿包容性及能動性的開放價值及夥伴生態系統。https://www.se.com/tw/zh/
採用 Wiztrust 區塊鏈認證平台
自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。