我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

百年工控典範! 施耐德電機TeSys™馬達控制與保護產品系列不斷創新 見證台灣工業自動化邁向智慧製造與永續發展

  • 1924年推出首創BAR接觸器,施耐德電機TeSys™馬達控制與保護產品系列迎接上市百年里程碑
  • 施耐德電機2000年推出首創模組化接觸器TeSys™ D2019發表首款符合工業4.0通訊標準的數位負載管理系統TeSys™ IslandTeSys™馬達控制與保護產品系列百年來不斷追求創新
  • TeSys™馬達控制與保護產品系列見證全球工業從自動化到智慧製造的演進歷程,更為台灣產業發展奠定堅實基礎,未來將攜手在地合作夥伴及企業客戶邁向永續發展新紀元

【2024 年 12 月 30 日,台北訊】能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric,旗下TeSys™馬達控制與保護產品系列今年邁入百年里程碑。從1924年推出業界首創BAR接觸器,到2000年發表首款模組化接觸器TeSys™ D系列、2019年發布首款符合工業4.0通訊標準的數位化馬達控制和保護負載管理系統TeSys™ Island,TeSys™系列產品持續創新演進,不斷為工業自動化產業樹立新標竿,至今已成為精準控制、安全可靠、高效維運、數位互聯與綠色低碳的最佳代表。

施耐德電機配電產品事業部總經理薛乃寧指出:「TeSys™馬達控制與保護產品系列不僅見證百年工業創新,更是推動台灣產業持續創新的重要夥伴。深耕台灣38年來,施耐德電機與在地夥伴緊密合作,運用安全可靠且靈活的自動化解決方案,協助從機械製造到重工業等各領域客戶優化生產效能。透過TeSys™創新技術,不只提升製造效率,更加速企業綠色製造轉型,強化台灣產業在全球永續供應鏈的關鍵地位。」

業界首款模組化接觸器TeSys™ D加速台灣工業自動化進程

工業自動化浪潮推動台灣經濟起飛之際,施耐德電機於2000年領先業界推出首款模組化接觸器TeSys™ D,重新定義了馬達控制系統。TeSys™ D整合了馬達斷路器、過載電驛、控制繼電器、開關等多種元件於一體,有效防止馬達過載和短路故障,確保設備安全運行,耐久性也更高,其中接觸器電氣壽命達200萬次、機械壽命則達1,500萬次,遠超過業界平均1.5倍以上,也為機械製造業、配電盤廠、系統整合商到終端客戶,提供從安裝、使用到維運的全生命週期保護。

業界首款數位化馬達負載管理系統TeSys™ Island引領台灣智慧製造產業升級

2011年工業4.0革命展開,智慧製造趨勢帶動數位化馬達控制需求大幅提升。施耐德電機於2019年推出首款數位化馬達控制和保護負載管理系統TeSys™ Island,將開關、保護、控制、管理和其他電氣負載均整合在單一電氣控制盤中,且符合工業4.0通訊標準,可無縫連線工業物聯網,讓機械製造流程更加智慧,還能有效且安全地進行管控。

TeSys™系列綠色使命搶先一步為台灣產業永續發展鋪路

環境效益同樣是TeSys™系列發展過程中的重要使命,TeSys™系列不僅可以使用於IE3、IE4級高效節能馬達,施耐德電機更謹慎地把關從使用材料、包裝設計到回收處理的每個細節,致力降低TeSys™系列對環境的影響。TeSys™系列遵循歐盟REACH和RoHS等環保法規,採用無鉛墨水和回收紙箱包裝,嚴格控管將有害物質阻絕於產品之外,更公開包括碳足跡和能源使用等產品生命周期中的環境影響資訊,展現前所未有的透明度。

豐筌企業股份有限公司董事長何永興表示:「豐荃企業成立於1972年,目前已與施耐德電機合作逾20載,正是看中施耐德電機產品符合最新、最嚴格的國際標準,加上全球完整服務網絡的優勢,能夠協助台灣產業順利打入國際市場。特別是TeSys™系列憑藉高可靠度與便於安裝維護的特性,不僅確保產線穩定營運、大幅降低成本,更讓台灣機械業持續升級並在全球市場中保持領先競爭力。」

旭優企業股份有限公司總經理黃朝柄指出:「施耐德電機是旭優企業最信賴的合作夥伴,不但技術領先,更提供透明完整的產品相關資料,協助我們為OEM機械廠客戶快速取得歐盟CE及UL認證,搶攻外銷市場。TeSys™系列安全可靠、好品質也令人放心,過去我們就建議台灣鋼鐵廠導入TeSys™系列來控制天車馬達的寸動應用,成功助其提升99.9%稼動率、大幅延長使用壽命。」

TeSys™馬達控制與保護產品系列的百年發展,見證並推動全球工業從自動化到智慧製造的演進歷程,更為台灣產業奠定堅實基礎。展望未來,施耐德電機將持續秉持創新精神,攜手在地合作夥伴及企業客戶邁向永續發展新紀元,TeSys™系列也將開創下一個輝煌世紀。

相關發言人

  • Jackey HSUEH

    台灣施耐德電機配電產品事業部總經理
    薛乃寧先生(Jackey HSUEH)於2019年9月加入施耐德電機股份有限公司,現任配電產品事業部總經理。薛乃寧先生在能源管理及工業網路與領域擁有超過12年經驗,專長於新事業開發、策略行銷、及跨部門領導。於施耐德電機期間領導團隊,成功執行中低壓產品、數位能源與家用配電系統之市場轉型佈局與渠道策略,並深耕各市場應用,持續提升年均營收並擴大市場占有率。加入施耐德電機以前,他曾擔任Moxa產品經理,負責規劃前沿技術產品藍圖、區域發展戰略、行銷業務布局等,並帶領跨功能團隊開發關鍵產品。此外,他擁有伊利諾大學(University of Illinois)的商業管理碩士學位。
    瞭解更多資訊

觸點

採用 Wiztrust 區塊鏈認證平台

分享此頁面: