[專題] 功能安全入門指南 6|那麼什麼是安全儀表系統?
05/01/2024
深入了解安全儀表化系統 (SIS) 的定義、功能及其與基本製程控制系統 (BPCS) 的區別。探討安全PLC的優勢及其在工業安全中的應用。
我們已經瞭解了為什麼提供標準和獨立的保護層,現在我們來瞭解什麼是安全儀表化系統(SIS)。
安全儀表化系統 (SIS) 的定義
形式定義:SIS - 「用於實現一個或多個安全儀表功能(SIF)的儀表化系統。SIS由感測器、邏輯解算器和最終元件」(IEC 61511 / ISA 84.01)的任意組合組成
非正式定義:「專門為安全應用設計的儀表化控制系統,可檢測「失控」製程條件,並自動將製程返回安全狀態」。
非正式定義更容易傳達意圖:「安全儀表系統是危險發生前的最後一道防線。它是設計用於在檢測到不可接受的製程條件時,實現或維持製程的安全狀態的保護層」。
同樣,安全儀表系統與控制工廠的基本製程控制系統不同,需要分別對待。
安全儀表系統的主要元素
安全儀表系統關注從管線到管線的安全迴路的完整性。它有三個主要元素:
- 感測器
- 邏輯解算器
- 最終元素。
感測器會查詢可能造成此危險的觸發事件。邏輯解算器將決定如何處理危險,然後將訊號傳送到最後一個元素。觸發時,最終元素將製程置於安全狀態。在評估風險時,需要考慮每個要素及其相互關係。
安全儀表系統可以實施一項或多項安全儀表功能(SIF),其設計和執行旨在解決特定製程危險或危險事件。
SIS與BPCS有何不同?
安全儀表系統與基本製程控制系統不同。但如何呢? 我們來看看這個簡單的製程儀表圖(P&ID)。
基本製程控制系統連線到感測器和處理器,並使用設定值來控制原料流經製程。例如,由壓力傳送器、控制器和控制閥組成的設定值控制迴路。這個容器中的壓力必須控制。這可通過使用壓力傳送器(PT101)感測壓力來完成。壓力測量結果傳送到控制器(PIC101)。當壓力達到某一特定值時,控制器會指示閥(PV101)開啟或關閉,直到壓力達到所需的設定值。
如果有任何元件出現故障 - 壓力傳送器、控制器或控制閥,或者例如: 控制器被置於手動模式,或置於手動控制模式,則無法控制容器中的壓力。
安全儀表系統的獨立性
安全儀表系統應完全獨立於基本製程控制系統。應使用不同的儀表、不同的控制器和不同的終端裝置。它的唯一作用是安全和保護。
安全儀表系統使用獨立的壓力傳送器(PT102)、獨立的隔離閥(UV102)和獨立的控制器(USC102)來調節壓力。如果容器中的壓力超過設定值,獨立壓力傳送器將向控制器傳送消息。控制器進而將訊號傳送到隔離閥,隔離閥將停止物料流入容器。即使所有基本製程控制系統BPCS元件均發生故障,也不允許其它物料進入容器,從而可防止危險發生,這應可使容器中的壓力保持在允許的限值以下。
通常,會新增額外的保護層,如機械壓力降低值,以增加安全性,並降低發生不良事件或危險事件後果的可能性。
SIS必須完全獨立於BPCS。它必須使用不同的儀表、不同的控制器和不同的終端裝置,以使BPCS裝置故障,不會導致SIS需求和SIS的危險故障。SIS不執行製程控制 - 其唯一作用是安全和保護。
安全PLC和標準PLC之間有何區別?
一個常見的問題是:為什麼不能使用標準PLC來保護工廠? 為什麼我需要為安全PLC支付更多費用?"
安全PLC專用於具有非常具體 ˴且可量化的已知故障模式的安全應用。
根本區別在於 : 標準PLC的故障方式無法預測,或者至少無法預測,並且無法設計可靠性。通常,在問題出現之前,沒有人知道有問題,而到那時可能為時已晚。
另一方面,安全可程式設計邏輯控制器PLC的工作模式,具有非常具體且可量化的已知故障模式。在設計時,應保證在故障發生時,具有一定的確定性,並且在與安全完整性等級SIL,相對應的特定概率內完成安裝。這可以通過多種方式實現,包括整合高級內部診斷和自動測試、硬體備份和冗餘。以及PLC內獨立訊號的表決。簡言之,它們的設計是為了讓您能夠預期裝置,在需要工作時能夠工作。
此外,安全PLC還由IEC61508等國際標準的第三方認證。IEC61511和ISA SP84採用嚴格的測試程式,旨在確認其設計和製造方式,能夠降低此製程中系統故障的影響。最受認可的3個rd 安全PLC的當事方認證機構是德國的TÜV,但市場上有其他機構,也認證安全相關裝置。當您正在掌握員工、財產和環境的命運和健康狀況時,您一定希望確保您的裝置,通過銷售裝置的人或供應商之外的人員,進行測試和驗證!
安全儀表系統的應用?
安全系統應用到工廠的更廣闊區域,超出您的想像。
雖然大多數人都熟悉緊急停機系統(ESD)以及火氣探測和滅火系統FGS,但很多人並不瞭解燃燒器管理(BMS)、渦輪機保護(TMC)或高完整性壓力保護(HIPPS)系統被視為SIS系統。
- 緊急停機系統 - 檢測潛在危險狀況,關閉工廠,並幫助預防不安全事故
- 火災和氣體檢測 - 檢測異常情況,如火災或易燃/有毒氣體,並提供早期報警和緩解措施
- 燃燒器管理系統 - 確保燃燒器、鍋爐、熔爐和加熱器的安全運行和保護。
- 高完整性壓力保護 - 有助於防止裝置或管線發生超壓
- 渦輪機械控制與保護 - 讓您的旋轉機器安全高效率
在下一篇專題文章中,我們將探討安全儀表功能、安全完整性等級和按需故障率。
關於作者
Kenny Chua是Triconex安全與關鍵業務的產品經理。
他擁有工商管理碩士(MBA)、電氣工程理學士學位(BSc)、專案管理專家(PMP)以及TÜV認證功能安全工程師(FS Eng)。
彼於製程安全行業擁有逾15年經驗,包括擔任專案工程、專案管理及產品管理等職務。
採用 Wiztrust 區塊鏈認證平台
自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。