我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

[專題] 功能安全入門 10|簡化的SIL 1和2實際範例與專題總結

深入分析SIL1和SIL2設計的實際案例,探討如何在壓力容器中實現安全與可靠性的平衡,並探討不同設計對系統效能的影響。

讓我們把之前討論過的所有內容放在實際案例中。由於在實踐中的大多數安全功能是SIL1和SIL2,而SIL3極少,因此我們將僅關注SIL1和SIL2。

典型SIL 1設計案例

我們先來介紹幾個典型的安全完整性等級1設計。

8j7r13k0yc-phpoodigl

這是壓力容器(V101)。藍色儀器或裝置是基本製程控制系統的組成部分,旨在維持容器內的液位。如果其中某個元件發生故障,則可能無法控制容器的液位。

例如,如果液位傳送器(LT101)發生危險故障,即,它停止了對儲槽液位的反應,並一直報告相同的液位,則控制器(LIC101)會繼續認為液位是固定的,即使液位在上升。如果液位上升過多,物料可能從容器頂部溢位(稱為氣流遏制系統的損失),進而引發爆炸。

另一方面,安全儀表系統(顯示為紅色)通過獨立液位傳送器(LT102)、獨立邏輯解算器和獨立閥(XV101)測量容器中的同一液位。

因此,如果其中一個基本製程控制系統元件發生故障,安全儀表系統仍能檢測到高液位,保護此容器不致進入危險狀態。如果此保護功能的安全完整性等級,被確定為安全完整性等級1(SIL1),則此設計就足夠了。

提高可靠性的措施

典型SIL 1設計 — 安全性和更高MTTFS(平均故障時間具有欺騙性))

3celty34m1-phpeghojf

[註:平均無故障時間=系統故障導致虛假製程跳車之前的平均時間]

但是,如果LT102不是世界上最可靠呢? 由於環境條件、腐蝕性製程流體等原因,裝置會隨著時間的推移,發生故障 在上一示例中,仍然符合Safety Integrity Level 1,因為如果LT102出現欺詐性故障,則該安全功能將起作用。

但這將觸發閥(XV101)並關閉該製程,僅僅因為這一台價值1,000美元的裝置出現了虛假故障,就可能導致數百萬美元的生產損失。

提高此保護迴路的可用性,但不影響安全性的一種方法,是使用兩個測量裝置檢視容器中的同一液位。

如果其中一台出現假故障,在無需求時故障,您仍會從第二台裝置收到健康訊號。兩個表決者必須同時同意(兩個表決者同時成立,或2oo2),在觸發保護迴路之前,存在製程條件問題。由於本裝置額外增加了一個裝置,從而降低了因假跳車而關閉的可靠性或可能性。

注意,安全完整性未受影響。SIF仍可達到1級安全完整性等級SIF,但由於僅有一個液位傳送器誤跳車不會引起迴路跳車,所以製程可靠性增加。

重要事項:簡化例項並不表明有必要採用系統方法來識別危險、風險、後果、可能性、目標水準、減少風險的方法等。

典型SIL 2設計案例

讓我們看看較高的完整性迴路。這是安全完整性等級2的設計。它仍採用相同的製程控制,但假設相關的風險、後果和可能性要高一個數量級。因此,它需要一個數量級更多的風險降低以達到可容忍的水準。

949ywv3xab-phpflgkak

此架構使用安全迴路中的兩級裝置來測量容器中的液位(LT102和LT103)。只有其中一個必須檢測到危險狀況(兩個或兩個中的一個,或1oo2)才能使用閥XV101和XV102關閉系統。

同樣,由於這些裝置中只有一個裝置,必須就危險狀況進行表決,因此它使生產單元跳車,並使生產單元進入安全狀態。這種設計比以前的設計安全多了,但是如果一件售價1000美元的裝置出現故障,它還是會停止生產。

典型SIL 2設計 — 更高MTTFS(平均故障時間虛假資訊)

hrwwjfe9xn-phphblmmg

為了提高此生產單元的總體可用性並維護安全性,通常可以使用測量相同水準的三個裝置(LT102、LT103、LT104)。

在正常操作期間,所有三個液位傳送器都監控液位,並會進行表決,使得三分之二(2oo3)需要同意要求安全功能,才能進行液位傳送。這樣可使其中一台裝置損壞,而不會導致整個工廠跳車,同時仍可提供所需的安全級別。

另一個優點是,線上維護和測試液位傳送器,而無需將迴路置於手動控制中,或在表決將其逐出方程式時丟失任何保護。

重點是,在設計系統時,需要同時考慮工廠的安全性和工廠的可靠性。畢竟,最安全的工廠不是從來不啟動也不運行!


就這樣!在本系列中,我們力求簡單,介紹功能安全的重要性及其所涉及的內容。

專題總結:

  • 裝置硬體故障並非是以往工業重大事故的主要原因。

  • IEC61511 / ISA S84.01是適用於製程工業的標準。

  • 它們基於效能標準,涵蓋整個安全生命週期。

  • 它們並非總是強制性的,但被行業和監管機構視為最佳工程實踐。

  • 安全儀表系統是獨立的保護層,必須與基本製程控制系統分開獨立使用。在正常情況下,它們不應「共用」相同的現場裝置。

  • SIS PLC不同於傳統PLC,它們經過獨立認證,可用於安全相關應用中。

  • 安全儀表化功能是在安全儀表化系統(SIS)內執行的一個迴路(安全迴路)。它包括感測器、邏輯解算器和最終控制元件,用於檢測危險並將製程置於安全狀態。

  • 安全完整性等級(SIL)表示特定安全儀表功能的可容忍故障率。

  • 風險是可能性和後果的產物。安全儀表系統旨在降低事故或事件的可能性,但並不會減少後果。

  • 最後,在設計安全儀表系統時,必須考慮裝置測試、表決架構和工廠可靠性目標。安全嗎? 是否安全,是否具有足夠的可用性,以允許連續生產?

就像所有東西一樣,魔鬼總是隱藏在細節之中。好消息是,有大量的優秀資源可供更多企業使用 資訊,包括以下來源:

  • 美國石油學會
  • 化學製程安全中心
  • 化學品安全委員會
  • 能源研究所       
  • 健康與安全主管       
  • 國際石油和天然氣生產商協會(OGP)
  • 國家技能學院
  • 經濟合作與發展組織(經合組織)
  • 職業安全與健康協會(OSHA)

關於作者

Kenny Chua是Triconex安全與關鍵業務的產品經理。

他擁有工商管理碩士(MBA)、電氣工程理學士學位(BSc)、專案管理專家(PMP)以及TÜV認證功能安全工程師(FS Eng)。

彼於製程安全行業擁有逾15年經驗,包括擔任專案工程、專案管理及產品管理等職務。

olpavrjhhn-phpjdjmmc

採用 Wiztrust 區塊鏈認證平台

分享此頁面: