我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

施耐德電機助吉泰電機為客戶實現遠端監控,優化管理效能

  • Pro-face Connect解決方案有效降低設備停機與維護所需時間,減少人力通勤成本
  • 吉泰電機的營運效率提升23

2022 5 12 日,台北訊】

隨著工業4.0來臨,企業對於工廠的需求與期望有所改變,希望能透過更智慧、互聯性更強的管理方式來提升營運效率。深耕於智慧工廠系統整合的吉泰電機企業有限公司(以下簡稱吉泰電機)為滿足不同產業客戶的期待,攜手能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機,透過Pro-face Connect遠距安全連線解決方案,讓客戶透過網際網路即可遠程檢視現場設備的運作狀態,降低停機與維護所需時間,同時搭配LINE通知功能,讓現場人員可隨時隨地掌握設備資訊,大幅優化管理流程。

以「客戶需求」為導向的吉泰電機,擁有豐富機台數位化與維修經驗,並涉略多元的產業領域,包含食品與物流產業的冷凍空調系統整合,以及溫室與機房的恆溫系統管理等。除了為客戶打造最佳營運管理模式外,他們認為系統後續的「售後服務」也同樣重要。當客戶遇到技術問題或設備故障時,如何快速且高效的為客戶解決問題,是吉泰電機不斷思索的關鍵課題。此外,2021年國內疫情升溫,全台各地的工廠皆實施嚴厲管制以及人員分流,如何在嚴峻疫情下,持續服務客戶需求,更考驗著吉泰電機的應對能力。

Pro-face Connect協助客戶進行遠端監測與修正

為從傳統技術中突圍,並在疫情嚴峻時持續服務客戶,吉泰電機為土城一家生鮮農產客戶首次導入施耐德電機旗下品牌Pro-face Connect遠距安全連線解決方案,高級別的安全加密設計使客戶無須擔心資安問題,即使在疫情期間吉泰電機也能照常為客戶提供服務,進行測試、調機。遇到突發狀況也不需等待技術人員從高雄北上支援,遠程即可透過遠端網際網路連線,只需從PC、平板電腦或智慧型手機即可連線到機器設備進行維護與操作,進一步解決問題、修改監控程式進行故障排除,讓客戶的工廠試營運能順利進行,同時也避免人員出勤時的染疫風險。而在吉泰電機服務客戶的過程中,施耐德電機完整的售後服務與專業的技術團隊,更扮演至關重要的後勤支援角色

善用HMI連線、LINE推播為吉泰電機奠定優勢

吉泰電機所服務的客戶多來自食品、物流、溫室等產業,「環境溫度控管」十分重要,且需求越趨多樣化。例如食品業者講究恆溫的嚴謹性,而物流業者「產業專倉」的設計,則需針對各庫存商品打造不同的溫控環境。因此吉泰電機在配盤時需針對溫度調控進行客製化,為了依據不同需求打造最佳的解決方案,吉泰電機運用施耐德電機旗下品牌Pro-face的HMI SP5000及Pro-face remote HMI軟體,協助記錄壓力、溫度、濕度、電流等數據,供客戶隨時隨地調閱參考,機房工作人員也不必24小時輪班,同時搭配使用施耐德電機開發提供可直接與LINE串接的訊息推播功能,生產線異常時所傳遞的警報、得以讓員工即時掌握現場狀況,優化整體管理效率。

吉泰電機企業有限公司負責人施家聲表示:「自從幫助客戶導入施耐德電機Pro-face Connect後,設備維護不再受距離影響,大幅提升故障排除的反應速度,也無需再舟車勞頓至現場替客戶解決工廠內的技術問題,不僅幫助客戶大幅提升管理效能,也使吉泰電機的營運效率提升2到3倍,讓我們有時間聚焦在拓展新業務的機會,為吉泰電機帶來嶄新可能。」

施耐德電機的宗旨是讓所有人都能善用能源與資源,為所有人提供進步與永續發展的橋樑。我們稱之為Life Is On。我們的使命是成為您實現永續發展及效率的數位合作夥伴。我們透過整合領先世界的製程及能源技術推動數位轉型。從端點到雲端連接,在生命週期內將產品、控制元件、軟體及服務進行雲連接,實現整合管理家居、樓宇、建築、資料中心、基礎設施及各產業。施耐德電機是一家擁有本土化優勢的國際企業。我們倡導開放標準和合作夥伴生態系統,積極實踐有意義、包容性和賦權的共同價值觀。

https://www.se.com/tw/zh/

採用 Wiztrust 區塊鏈認證平台

分享此頁面: