施耐德電機攜手 Motivair 發表全新液冷組合 為 HPC 與 AI 工作負載 提供專屬解決方案及服務
Taiwan
02/10/2025
施耐德電機繼 2025 年初完成收購 Motivair 後,首次公佈完整液冷技術組合
本次的全新組合,結合施耐德電機在資料中心基礎設施、軟體、服務與全球供應鏈優勢,及 Motivair 超過15年的百億億次級運算與加速運算經驗,推出新世代全方位冷卻解決方案
此組合涵蓋冷卻液分配單元(CDU)、 Chilled Door® 製冷背門、散熱單元(HDU™)、動態冷板、製冷與技術冷卻系統(TCS)迴路,並搭配施耐德電機 AI-Ready基礎設施解決方案
【2025 年 10月 2日,台北訊】能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機 Schneider Electric 繼 2025 年 2 月收購 Motivair 控股權後,首次全面展示液冷技術實力,正式發表世界級端對端液冷解決方案,以專為超大規模(Hyperscale)、主機託管(Colocation)及高密度資料中心環境所設計的全新液冷組合,協助建構未來 AI 工廠。
施耐德電機全新 Motivair 冷卻解決方案現已於全球上市,其專為新一代高效能運算(HPC)、 AI 與加速運算的散熱需求而設計,完整產品線涵蓋液冷與風冷基礎設施,包括 CDU、RDHx、HDU、動態冷板(Dynamic cold plates)、冰機(Chillers)等,並搭配軟體與服務,提供穩定、規模化並滿足高密度資料中心在電力與 GPU 強度需求。
隨著單一機櫃功率密度突破 140kW ,並邁向 1MW 甚至更高, AI 晶片運算溫度與密度急遽攀升,資料中心更須仰賴液冷技術來確保高效降溫,維持基礎設施的最佳運行效率與穩定度。冷卻系統所消耗的電力,高達資料中心總電力預算的 40%,相較之下,直接液冷(DLC)因可直達晶片冷卻,其散熱效率比空氣冷卻高出 3,000 倍,然而,液冷技術的部署極為複雜,涵蓋設備採購、安裝到持續維護等流程,因此更需要真正的端到端解決方案。
為了應對這些挑戰,施耐德電機和 Motivair 攜手為市場帶來最完整的資料中心與液冷解決方案,包含所有核心冷卻基礎設施,並具備能夠滿足全球需求的供應能力。
施耐德電機旗下 Motivair 執行長 Richard Whitmore 表示:「隨著人工智慧時代來臨,資料中心冷卻技術日益複雜,我們將持續演進,持續滿足當前和未來的基礎設施需求。如今,我們與 NVIDIA 和其他 GPU 領導製造商合作開發解決方案,成為唯一在晶片層級即展現成熟專業技術的液冷供應商。並透過與施耐德電機的合作,打造了全新組合,不僅縮短產品上市時間,更為全球客戶提升了投資回報率。 」
專為AI資料中心設計 完整液冷組合
施耐德電機的 Motivair 液冷和風冷解決方案包括兆瓦級冷卻液分配單元(CDU)、 ChilledDoor® 製冷背門和 動態冷板,可為 100 kW 以上的 AI 機架提供精確的熱能控制,並確保資料中心的尖峰效能,同時提高能源效率和正常運作時間。
產品組合包括:
冷卻液分配單元(CDU):與頂級矽片製造商合作設計,可與下一代處理器和加速器無縫整合,其 CDU 系列的功率範圍從 105 千瓦擴展到 2.5 兆瓦,領先市場需求數年。目前,更支援全球十大超級電腦中的 6 台,不僅提供卓越的散熱性能,亦能充分應對未來機架密度的提升的需求,其已獲 NVIDIA 最新硬體的認證。
ChilledDoor® 製冷背門:可支援高達 75kW 機櫃密度,適用於高功率 GPU ,並具備機櫃無關設計,適用於任何 HPC 環境的多功能解決方案。
散熱單元(HDU™):專為 AI 加速器、主機託管或缺乏水源的實驗室設計。僅 600 毫米寬即可達成 100kW 散熱效能,並能建立水迴路,支援高達 132kW 散熱容量,與 NVIDIA NVL144 運算架構達成 1:1 的冷卻能力。
製冷和技術冷卻系統(TCS)迴路:封閉式風冷冷水機組,可為每 MW 的冷卻需求節省數百萬加侖的水用量,並同時提供相比市場上其他解決方案高達 20% 的性能。
軟體:施耐德電機以 50 多年成熟的多領域專業知識為後盾,專為資料中心的空冷和液冷挑戰設計 EcoStruxure 軟體,為關鍵任務環境提供最佳的熱管理、性能和效率。
服務: Motivair 擁有十多年冷卻部署和維護經驗,擁有全球最大高密度液冷卻解決方案安裝基地,並在全球培訓 600 多名冷卻專業技術人員和 EcoXpert 合作夥伴。
全球製造、技術專長及嚴格測試
施耐德電機以全球製造和供應鏈能力,搭配專業技術與嚴謹測試為後盾,推出全新產品組合
全球供應鏈: Motivair 近期於紐約州布法羅開設第四家生產工廠 ,並在義大利和印度擴充產能,使製造產量增加兩倍,並縮短交期。
嚴格測試:所有液冷產品均模擬實際熱負載進行性能測試,確保熱效能與機械表現。產品出貨前也會進行清潔沖洗,避免現場安裝風險。
施耐德電機製冷業務高級副總裁 Andrew Bradner 表示:「 AI 是下一場技術革命,液冷毫無疑問成為資料中心和 AI 工廠的戰略要務。透過將施耐德電機多領域的專業知識與 Motivair 的結合,開啟加速運算新篇章,打造無與倫比的液冷產品組合,並以全球規模與嚴格驗證確保客戶安心。」
IDC 企業工作負載和資料中心基礎設施研究經理 Olga Yashkova 也表示:「液冷技術已從提升效能,轉變為現代高密度運算環境的基本要素。施耐德電機收購 Motivair ,顯著強化其在資料中心電力、冷卻基礎設施及服務領域的地位。作為能設計並供應所有關鍵基礎設施的單一供應商,施耐德電機能大幅簡化 AI 資料中心的部署流程,降低營運複雜度。」
觸點

天擎公關
02-27752840 schneider.pr@grandpr.com.tw
採用 Wiztrust 區塊鏈認證平台
自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。