我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

減排溫室氣體刻不容緩!用電也要更環保永續 施耐德電機AirSeT電網設備助力打造新一代環保電網

  • 強力溫室氣體六氟化硫(SF6)為電力設備常用的絕緣氣體,減少其使用量已成國際共識
  • 歐盟、美國加州立法2030年前逐步減少或禁用含六氟化硫之電力開關裝置
  • 施耐德電機引領技術創新,AirSeT系列產品使用純化空氣代替SF6,協助企業、國家電網邁向永續經營

2022 8 18 ,台北訊】

圖1:施耐德電機AirSeT系列產品,不僅以最環保的方式因應未來各種法規監管,更協助電力產業奠定永續的發展。

極端氣候使全球更關注地球暖化的議題,政府組織及立法機關也進一步推動更嚴格的溫室氣體排放管制。被喻為「最可怕溫室氣體」的六氟化硫(SF6)被廣為使用在高壓電力供電設備的絕緣功能中,近年更面臨嚴格的法規限制,如歐盟、美國都已立法監管、並明定2030年前減量或禁用六氟化硫。能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric推出AirSeT系列產品引領技術創新,運用純化空氣代替六氟化硫,設備設計使用年限更長達40年,不僅能以最環保的方式因應未來各種法規監管,更協助電力產業、國家電網奠定長期、永續的經營與發展。

六氟化硫常用為中高壓電力設的絕緣氣體

自二十世紀中葉以來,六氟化硫取代絕緣油被廣泛使用在電力設備中,經證實,其為非常可靠且高效的絕緣介質。六氟化硫用在電力開關裝置中,不僅讓設備變得更小、更簡潔,還更經久耐用。目前生產的六氟化硫有85%都使用在中、高壓電力開關裝置或其他以氣體絕緣的電力設備中。廣義而言,六氟化硫在電網設施中扮演重要角色。然而,有研究發現六氟化硫是最強力的溫室氣體(Greenhouse GasGHG),其全球暖化潛力(Global Warming PotentialGWP)是二氧化碳(CO2)的23,500倍,故其製造、配送與使用量也被謹慎地紀錄,並透過嚴格監控,以避免其釋放到大氣中。

歐美立法逐步淘汰使用六氟化硫,相關法規、技術陸續推出

歐盟已訂下目標,要在2030年前減少三分之二含氟氣體排放,主要是減排蒙特婁議定書(The Montreal Protocol)中所涵蓋的氣體,當中也包含六氟化硫。其中特別重要的是如何避免在監測、營運或汰除電力設備的過程中讓六氟化硫逸散至大氣,細節包含如何從除役的電力設備中取出、運送、回收或銷毀六氟化硫。歐盟目前仍在研擬相關規範中,而在美國加州,也有逐步淘汰使用六氟化硫的規畫,包含2020年六氟化硫的排放率必須低至1%2024年底前低於72kV的設備禁用六氟化硫、2026年及2028年將擴及更高壓的設備,以及2030年後超高壓(550 kV)的設備也將完全禁用六氟化硫。

施耐德電機AirSeT系列創新設計,為電網開關帶來多重升級

雖然減少六氟化硫使用的法規相繼問世,但過去技術尚未成熟,很難為中高壓電力開關裝置找到替代的絕緣介質。施耐德電機致力於發展更環保的解決方案,並成功以全新的技術來設計、建置與維護電力設備。施耐德電機選擇以符合ISO 8573-1標準之純化空氣,而不是其他未經驗證的氣體來代替六氟化硫,一方面降低未來環保法規更改的風險,另一方面也讓人們的生活、地球環境更安全。

新一代的AirSeT系列產品均為中壓開關(up to 24kV36kV),可對應不同容量的需求與電網設計,包含一次側開關GM AirSeT、二次開關SM AirSeT與特別針對環形網路設計的二次側環路開關RM AirSeT。其中SM AirSeT更於2020榮獲德國漢諾威工業效率獎(Hannover Messe Industrial Efficiency Award)iF設計獎(iF Design Award)肯定。這些無六氟化硫的中壓開關,除了更環保、安全、易於維護,以及高效能,亦能協助如樓宇建築、電動車充電站、電網、資料中心等打造更安心、高效的電力環境。

面對氣候變遷與越來越嚴峻的極端氣候,施耐德電機引領創新,不僅研發兼具環保與數位化管理的科技,也希望協助更多企業、機構善用這些技術,搭起永續發展的橋樑。同時,也把營運安全放在首要位置,這一系列的無六氟化硫產品在上市前,都經過長久的測試與調整,希望透過創新的科技,共同建立安全、永續的綠色未來。

採用 Wiztrust 區塊鏈認證平台

分享此頁面: