零售 POS 與 Kiosk 自助服務機專用 UPS 電池備援方案
搭載 SmartConnect™ 的 UPS 解決方案
零售 POS 與 Kiosk 自助服務機專用 UPS 電池備援方案透過整合式 IT 基礎架構解決方案,為每一台 POS(銷售點管理系統)、自助服務機及顧客接觸點提供穩定可靠的電力保護,讓您全面掌握營運狀態。

您的 IT 架構必須與時俱進
零售營運仰賴不間斷的連線能力透過 EcoStruxure™ IT SmartConnect 實現智慧型電力防護,守護企業營運安全,確保 POS 系統、自助服務機、ATM 及關鍵系統持續運作,打造無縫順暢的顧客體驗。
驅動不間斷的零售服務體驗
保障每一筆交易安全,交付客戶所期待的智慧聯網零售體驗。
驅動不間斷的零售服務體驗
保障每一筆交易安全,交付客戶所期待的智慧聯網零售體驗。

硬體與軟體的完美結合
強強聯手,更顯智慧將值得信賴的 Back-UPS 系統轉化為智慧聯網資產,支援跨各個據點的零售 IT 應用,並透過 EcoStruxure™ IT SmartConnect 提供即時可視化管理。

用 EcoStruxure™ IT SmartConnect 雲端監控築起安全屏障,簡化零售 IT 維運
隨時隨地掌握營運洞察
透過 PowerChute™ Link 進行雲端監控
告別臆測管理
事件記錄與運作時間摘要報告
提升系統可用性
主動式設備健康與狀態監控
具體可行的數據洞察
電池效能洞察與生命週期追蹤
遠端電力監測
監控缺乏專業 IT 人力的遠端據點
集中式可視化管理
輕鬆切換地圖或表格檢視設備
降低維運成本
透過電子郵件警示功能及早發現異常
選擇最符合需求的 UPS 與 SmartConnect 解決方案。
BE 系列 | BK 系列 | BR 系列 | |
| Action | |||
| UPS 系列 | |||
| 額定功率 (VA) | 650 - 850 VA | 350 - 650 VA | 650 - 900 VA |
| 功率配比 (瓦特) | 400 - 520 瓦特 | 210 - 400 瓦特 | 400 - 540 瓦特 |
| 備援時間依 119W 負載條件計算 | 20 - 28 分鐘 | 20.5 - 26.5 分鐘 | 26.5 - 30 分鐘 |
| 自動電壓調整 (AVR) | 否 | 是 | 是 |
| 插座數量 | 8 個插座 | 6 個插座 | 6 個插座 |
| 使用者可更換電池 | 是 | 是 | 是 |
| 尺寸 (HxWxD) | 120 x 130 x 365 mm | 190 x 91 x 310 mm | 190 x 91 x 310 mm |
| 遠端管理 (透過 PowerChute 連線至 SmartConnect 雲端) | 是 | 是 | 是 |
將 Back-UPS 連接至 EcoStruxure™ IT SmartConnect,提升設備管理效率與系統運作效能。
快速部署與擴展
我原本預留兩天完成部署,實際上僅花了五分鐘即可完成設定與上線。
隨時隨地,輕鬆存取
我需要能夠隨時隨地快速查看所有配線間設備的運行狀態。現在只需透過手機,即可輕鬆掌握關鍵資訊。
全面掌握設備狀態
我能即時掌握 UPS 的異常事件與處理進度,更有效地安排工作優先順序。
解決現場缺乏 IT 支援的挑戰
它能透過遠端監控與管理功能,讓門市人員能將更多時間投入顧客服務,而非處理 IT 設備問題。
降低人力成本
防患於未然,有助於減少故障排除與維護工作,跨據點營運每年可節省大量人力工時。
精巧設計,節省空間
零售空間寸土寸金,設備占用空間的有效管理已成為提升營運效率的重要關鍵。
零售業者需要兼具安全性、可靠性與遠端管理能力的多據點 IT 管理平台,以確保所有門市據點穩定運作、具備營運韌性,並維持高水準的資訊安全與服務品質。

需要協助?
產品選型工具
快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。
取得報價
立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。
購買地點
輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。
支援中心
在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。
零售 POS、Kiosk 自助服務機或終端設備適合使用哪種 UPS (不斷電系統)?
對於零售 POS(銷售點管理系統)、自助服務機(Kiosk)及支付終端設備而言,APC Back-UPS™ 通常是理想選擇。它能提供可靠的電池備援與電力保護功能,並支援遠端監控。搭載 SmartConnect 的機型可實現遠端管理,讓零售業者主動監控 UPS 運行狀態、接收異常警示,並降低單店或多據點營運的停機風險,確保在電力中斷或異常情況下交易仍能順利進行。
零售 POS、Kiosk 自助服務機或終端設備的 UPS 可以進行遠端管理嗎?
可以。具備遠端監控功能的 APC™ UPS 解決方案,讓 IT 團隊可透過集中式管理平台,監控、管理並接收來自 POS 終端、自助服務機及各零售據點 UPS 的即時警示通知。這有助於提升系統可用性、簡化維護管理,並在電力問題影響顧客交易之前主動採取措施。
如何延長零售 POS、自助服務機或終端設備的備援運行時間?
可依據設備負載需求及所需備援時間,選擇合適容量的 APC Back-UPS™ 來延長運行時間。這類解決方案可在停電期間維持關鍵零售設備持續運作,確保交易能夠完成、系統能安全關機並順利恢復運行,進一步提升營運持續性。
什麼是零售業用 UPS?
UPS(不斷電系統,Uninterruptible Power Supply)是一種電池備援設備,可在停電或電力異常時,為 POS 系統、自助服務機、付款終端機及網路設備等關鍵設備提供暫時電力與保護。具備遠端監控功能的 APC™ UPS 解決方案,可協助零售業者維持營運不中斷、降低停機風險,並有效管理單店或多門市的電力基礎設施。
什麼是 POS 自助服務機 UPS?
POS 自助服務機 UPS(不斷電系統)是一種專為銷售點終端機、自助服務機及電子支付設備設計的電池備援系統,可提供停電保護,並防範突波及電壓波動造成的影響。APC™ UPS 解決方案可在電力中斷期間維持交易持續進行;結合 SmartConnect 遠端監控功能後,IT 團隊更可主動管理與監測各零售據點的電力保護狀態。
POS 系統停機可能帶來哪些風險?
POS 系統停機造成的影響遠不僅是營收損失,還可能導致交易失敗、顧客放棄購買、顧客體驗下降、生產力受影響,以及庫存資料不一致等問題。以下數據顯示 POS 停機對零售業的實際衝擊:
研究指出,67% 的消費者若在店內付款過程中遭遇技術問題,之後不會再返回完成購買。
根據 Uptime Institute《2025 年度停機分析報告》(2025 Annual Outage Analysis) 指出,電力中斷與電力波動占所有停機事件的 54%,是最常見的停機原因。
由 Cronus Communications 發佈的《停機成本:超越財務底線》(The Cost of Downtime: Beyond the Bottom Line) 研究顯示,有 20% 的受訪零售商表示其現場未配置備用網路連線解決方案。而 72% 的受訪零售商指出,曾因網路中斷而導致銷售損失
統計數據顯示,高達 81% 的零售商每年至少經歷一次 POS 系統停機,且其中 87% 的企業需等待 4 小時以上才能獲得 POS 供應商的技術支援。以下這組驚人的數字更值得引起高度重視:98% 的企業表示,單單 1 小時的系統停機就會造成超過 100,000 美元的損失;甚至有 81% 的企業表示該損失超過 300,000 美元。




_BUILDER.IORectangle.webp)