變電站自動化系統
探索施耐德電機先進的變電站自動化系統(SAS),其中包括智慧型電子裝置(Intelligent Electronic Device/IED)、保護電驛 (Protection Relays)、計量設備和監控解決方案。我們的解決方案符合最新的IEC 61850和網絡安全標準,提升操作性、連接性和安全性,同時具備高效且易用的操作介面。
施耐德電機的控制器和遠程終端單元(RTU)簡化了變電站的控制和監測。它們易於整合到您的系統中,提供安全且高效的操作。我們的控制器和RTU具有用戶友好的設計,專為監控和管理嚴苛的電氣資產而設。
在惡劣的變電站環境中,工業化通訊元件對於管理變電站、系統、設備、保護電驛和RTU之間的通訊至關重要。施耐德電機的通訊元件專為變電站操作條件而設計和測試,確保可靠的通訊選擇。探索施耐德電機的全面解決方案,包括數位變電站自動化方案(DCS)和傳統控制系統(CCS),以滿足精確的項目需求。