如果您無法回答……

......關於您的混合型 IT 基礎設施的這些問題,您需要一個現代化的資料中心基礎設施管理(DCIM)解決方案:

  • 您有多少個伺服器機房、配線間和邊緣站點? 換句話說,您到底擁有多少「分布式 IT」?
  • 誰上次訪問您的 IT 機架,以及什麼物理環境適合現在被視為關鍵任務的設備?
  • 您的 IT 能耗是多少?
  • 您是否準備好應對網路邊緣日益逼近的能耗困境?

我們全面的 DCIM 解決方案 EcoStruxure IT 通過對用於監控和管理龐大混合型 IT 基礎設施的軟體組合進行現代化改造來應對 DCIM 3.0 的挑戰,這些軟體組合在過去幾年中變得日益複雜。

DCIM 3.0 的趨勢挑戰是打造混合型環境

  • 彈性
  • 安全性
  • 永續

客戶透過 Ecostruxure IT 解決 DCIM 3.0 的挑戰

  • 彈性

  • 安全

  • 永續發展

估計分布式 IT 中 DCIM 監控和警報的潛在價值。計算機提供一個易於使用的框架,讓您根據輸入資訊計算投資報酬率(ROI,或回收期),進而瞭解軟體的潛在價值。

使用 DCIM 計算企業 IT 總能耗的三個步驟

本白皮書旨在介紹首席資訊官 (CIO) 開始其永續發展之旅的第一步。

其他資源

  • two people looking at a computer

    Ecostruxure IT 論壇

  • SDC Awards

    SDC 獎項得主

  • A winding road with trees

    永續發展的五大陷阱

  • 自動化永續發展報告