The Internal Serial Link Fault (INF3) occurs in Altivar 61/71 Drives when the 24VDC internal power supply is disturbed, causing the reset of microprocessor. The second likely reason is that the communication between the internal boards i.e. Power board, Motor Control board and Application Board is disrupted.
To remove the fault, check the internal connections, tightness of ribbon cable & connectors of internal boards. Also ensure that the power cable and the control cable are separated in the external wiring. Lastly replace the Motor Control Board or the Terminal Board.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam




Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.