Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can you get an external keypad on a NEMA 3R E-FLEX drive?
Issue:
External keypad option for E-Flex Nema 3R drive

Product Line:
Altivar Machines

Environment:
NEMA 3R only E-Flex drives

Cause:
Needs to order an NEMA 3R -E-Flex drive with a remote keypad display mounted on the door.

Resolution:
The E-Flex drive is obsolete. External keypad was not available on the E-Flex. The replacement ATV660 drive also does not have an option for external keypad on Nema 3R, as they are not UV protected.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
30072-454-01.pdf [6.36 MB]
E-Flex_30072-451-51.D.pdf [5.87 MB]
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm