Issue
How do I connect a 940-1500 extension cable to my existing serial cable?
Product Line
- UPS Interface Cables
- AP9815/940-1500
Environment
- Users needing to extend the length of serial connection to the UPS
- UPS models with a DB-9 serial port
Cause
AP9815 or 940-1500 does not replace any interface cable packaged with PowerChute software or offered separately. It is simply an extension cable to extend the connection between a computer and APC UPS with a DB-9 port for communication purposes..
Resolution
APC SKU: AP9815
APC Part Number: 940-1500
Length: 15 feet
This cable must be plugged directly into the computer interface port of the UPS. No more than one can be used at a time. This cable is a highly shielded, straight, pass-through interface cable. It is designed to be used in conjunction with the standard six foot PowerChute interface cables, i.e. those cables with APC part numbers 940-0020, 940-0023, 940-0024 and 940-0024.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.