Issue
Why does the SNMP value reading from upsAdvOutputCurrent show 0 A with small loads attached to the Smart UPS?
Product Line
- UPS Network Management Card 1 (NMC1) - AP9617, AP9618, AP9619
- UPS Network Management Card 2 (NMC2) - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH, AP9635/AP9635CH
- Various Smart UPS models
Environment
- All serial numbers
- All firmware versions
- SNMP users
- Users with small UPS loads
Cause
The SNMP value upsAdvOutputCurrent reflects the current in amperes drawn by the load of the UPS.
In Smart UPS units, if the load connected to the UPS is less than one ampere, this value shows 0 A. This is due to the UPS units ability to measure small loads accurately. With small loads, the rate of accuracy is low. With a larger load, the UPS will provide a more accurate load rating.
Resolution
We recommend to query other SNMP values such as upsAdvOutputLoad, which gives a more accurate rating of the load in %.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.