Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Network Management Card - Single Phase Symmetra SNMP Trap #77 details


Issue

Network Management Card - Single Phase Symmetra SNMP Trap #77 details

Product Line

  • UPS Network Management Card 1 - AP9617, AP9618, AP9619
  • UPS Network Management Card 2 - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH


Environment
  • All serial numbers
  • All firmware versions
  • SNMPv1 or v3 traps


Cause

SNMP trap # 77 (abnormalCondition) is reserved for specific UPS failures. When trap #77 is sent, it also has a binded subtrap which gives further detail into the nature of the fault. The subtraps are specific to the UPS family type.


Resolution

Attached is a breakdown for the Symmetra single phase line of UPS (Symmetra RM, Symmetra LX, Symmetra Power Array), which uses the Network Management Card APP called 'sy'.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
trap77 subtraps (SY).xls [17.5 KB]
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm