Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Serial Communication Cable used for SURTD model UPS models
Issue:
Which serial communication cable can I use with a Smart UPS RT "SURTD" model UPS?

Product Line:
  • Smart UPS Online models with the following model prefix:
    • SURTD

Environment:
  • All serial numbers
  • All firmware versions

Cause:
Users may need to order a spare communication cable or verify the correct part number.

Resolution:
The SURTD online UPS models use an RJ-45 to DB-9 Serial Cable. The part number is 940-1525A and as a spare part through most resellers or distribution channels using the part number 0J-940-1525A.

This communication cable is shipped with a new UPS.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm