Issue
How can I extend the cable length of a Symmetra LX or Symmetra RM XR battery frame?
Product Line
Symmetra LX
Environment
All serial ranges
Cause
The need may arise for there to be space between the UPS mainframe and XR frames i.e. if they cannot be installed in the same rack or enclosure.
Resolution
There are two kits that would allow you to extend the length of a Symmetra RM or Symmetra LX extended run frame cable.
SYOPT4: 4ft (1.2m) Extension Cable
SYAOPT5: 15ft (4.6m) Extension Cable
Please Note: These cables are NOT compatible with the legacy SYXR4 and SYXR12 Extended Run cabinets designed for use with Symmetra Power Array.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.