Issue
How do I address external battery frames connected to a Symmetra LX system that features an integrated extended run (XR) cabinet?
Product Line
Symmetra LX
Environment
Symmetra LX with built-in XR frame only (for example, SYA16K16PXR or SYAF16KXR9T)
Cause
Because of the integrated XR frame, addressing may not be intuitive. This document describes the correct addressing scheme to ensure proper operation.
Resolution
The user must set the first external extended runtime cabinet to "3" vs the normal "2" setting. The built-in battery cabinet acts as frame "2" even though it is integrated into the mainframe.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.