Issue
What are the electrolyte levels of single phase Symmetra UPS and battery systems?
Product Line
Symmetra Power Array
Symmetra RM
Symmetra LX
Environment
All serial ranges
Cause
This document contains the electrolyte levels found in the battery modules used by each single phase Symmetra system. This information can sometimes be needed for regulatory compliance in certain jurisdictions.
Resolution
Symmetra Power Array
SYBATT: Each SYBATT contains (10) 12V 7.2Ah batteries installed in series. The total amount of electrolyte in (1) SYBATT is 0.845 gallons.
Symmetra 12k RM
SYBT3: Each SYBT3 contains (10) 12V 7.2Ah batteries installed in series. The total amount of electrolyte in (1) SYBT3 is 0.845 gallons.
Symmetra 6k RM
SYBT2: Each SYBT2 contains (10) 12V 5.1 Ah batteries installed in series. The total amount of electrolyte in (1) SYBT2 is 0.55 gallons.
Symmetra LX
SYBT5: Each SYBT5 contains (10) 12V 9Ah batteries installed in series. The total amount of electrolyte in (1) SYBT5 is 0.95 gallons.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.