Issue:
A customer may ask if castors are an accessory for our NetShelter VX cabinet.
Product Line:
NetShelter VX
Environment:
All versions and serial ranges.
Cause:
Castors can be used to move the cabinet much eaqsier.
Resolution :
The NetShelter VX cabinets do not offer castors as an accessory. These cabinets are approved for NEBS GR-63-CORE seismic installation, which does not include the use of castors.
Also see attached document.
A customer may ask if castors are an accessory for our NetShelter VX cabinet.
Product Line:
NetShelter VX
Environment:
All versions and serial ranges.
Cause:
Castors can be used to move the cabinet much eaqsier.
Resolution :
The NetShelter VX cabinets do not offer castors as an accessory. These cabinets are approved for NEBS GR-63-CORE seismic installation, which does not include the use of castors.
Also see attached document.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam




Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.