Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the NetShelter CX be locked?
Issue:
The NetShelter CX needs to be locked

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
All versions and serial numbers.

Cause:
Make sure that no unauthorized persons can access the cabinet.

Resolution:
The NetShelter CX AR4018A, AR4018IA, AR4024A, AR4024IA, AR4038A, AR4038IA are fitted with a key lock which secures the front doors and side panels. The rear fan units can be locked using a thumb screw from inside the cabinet.
The CX Mini AR4000MV also has a key lock securing the rear access panel.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm