Issue:
What is capacity regulation on an ACRD?
Product line:
ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201
Environment:
Data Center Cooling
Cause:
Resolution:
Capacity regulation is a method of controlling the capacity of the InRow ACRD unit. This is achieved using an electronic Hot Gas Bypass Valve (HGBV) which allows the unit to operate at low load conditions down to 2.5 KW without compressor recycling.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.