Issue:
Are optional outdoor heat exchangers (OHE) available with the InRow ACRD?
Product line:
ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201
Environment:
Data Center Cooling
Cause:
Resolution:
APC has standard SKUs available for a limited set of outdoor condensers and fluid coolers. Additional OHEs may be configured and custom ordered with the help of Applications Engineering team. Standard lead times do not apply to these units.
Are optional outdoor heat exchangers (OHE) available with the InRow ACRD?
Product line:
ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201
Environment:
Data Center Cooling
Cause:
Resolution:
APC has standard SKUs available for a limited set of outdoor condensers and fluid coolers. Additional OHEs may be configured and custom ordered with the help of Applications Engineering team. Standard lead times do not apply to these units.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.