Issue:
Customers may want to buy a NetShelter SX cabinet without sides, doors, roof, etc
Product Line:
NetShelter SX
Environment:
All versions and serial ranges.
Cause:
Customers may not need certain features of the standard NetShelter SX cabinet.
Resolution :
NetShelter SX cabinets are available in custom configurations. The most common configurations already have part numbers called X-options.
The X-option part number is added to the end of the standard sku.
X609 = No Sides
X610 = No Doors
X617 = No Sides, No Doors
EXAMPLE:
An AR3100 with no sides is AR3100X609.
An AR3100 with no doors is AR3100X610.
An AR3100 with no sides or doors is AR3100X617.
For other custom configurations please contact APC by Schneider Electric.
Customers may want to buy a NetShelter SX cabinet without sides, doors, roof, etc
Product Line:
NetShelter SX
Environment:
All versions and serial ranges.
Cause:
Customers may not need certain features of the standard NetShelter SX cabinet.
Resolution :
NetShelter SX cabinets are available in custom configurations. The most common configurations already have part numbers called X-options.
The X-option part number is added to the end of the standard sku.
X609 = No Sides
X610 = No Doors
X617 = No Sides, No Doors
EXAMPLE:
An AR3100 with no sides is AR3100X609.
An AR3100 with no doors is AR3100X610.
An AR3100 with no sides or doors is AR3100X617.
For other custom configurations please contact APC by Schneider Electric.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.