Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
'140NOA6xxxx Interbus-S' modules are not recognized in the traffic cop.

Issue
'140NOA6xxxx Interbus-S' modules are not recognized in the traffic cop.

Product Line
Proworx32 V2.1

Environment
Windows 10

Resolution
The '140 NOA6xxxxx Interbus-S' modules are displayed in the traffic cop with a black question mark
inside a yellow circle when 'ProWORX 32' is connected to the PLC. (The module functions correctly).

The reason for this is because the status information is not provided by the executive firmware of the
'140 NOA6xxxxx Interbus-S' module. Since there is no status information for the 'ProWORX 32' traffic
cop to use, it doesn't know the module type and displays a question mark.


Legacy KB System (APS) Data: RESL191702 V1.0, Originally authored by AlCh on 05/12/2008, Last Edited by AlCh on 05/12/2008
Related ranges: ProWORX

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm