Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to connect 3-Wire Modbus to an ION Meter

The Shield and GND (ground) connections are internally connected in an ION meter using a diode bridge.
Wiring diagram

This is the best wiring solution for connecting a 3-Wire RS-485 device to an ION Meter (COM1 or COM2).

NOTE: The fourth wire (Shield) should still be present in the communication wire bundle, but left unconnected at the ION meter.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm