Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the maximum number of simultaneous IEC6150 and Modbus TCP open connections supported by the G3200?
Issue
Unable to connect to the G3200 gateway

Product Line
G3200

Resolution
The G3200 supports up to 6 simultaneous IEC61850 and 4 Modbus TCP/IP connections at one time. If this maximum number of connections is met, no other connections are allowed to the device.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm