Issue:
This document describes how to Configure Airflow in a High Capacity Uniflair Unit.
Product line:
High capacity Models 4500/5000.
Environment:
All Serial Numbers.
Cause:
Install.
Resolution:
• Fan Speed: 40-100%
• Fan Off Delay: 10-60 sec
• Fan Speed Control by CW Valve: Enable/Disable
• Fan Control Type with CW Valve Speed Control: Together/Sequential
• MIn. Fan Speed When Controlled by CW Valve Position:40-100%
• Max. Fan Speed When Controlled by CW Valve Position: 40-100%
• Fan Speed Modulation with CW Valve Position Proportional Band: 0.5-9.9°C (32.9-49°F).
• Fan: Controlled by AFPS: Enables the fan controlled by the AFPS.
• Fan: AFPS on Unit: Enables the fan on the AFPS.
• AFPS Setpoint: 0.0-100.0 Pa
• AFPS Low Air Pressure Threshold: 0.0-625 Pa
• AFPS Max. Fan Speed: 40-100%
• AFPS Min. Fan Speed CW: 40-100%
• Fan AFPS Control Type:
Standard: Uses standard proportional-integral-derivative controller (PID) control settings.
Advanced: Uses a wider range of PID control
• AFPS Deadband: 0.0-100 Pa
• AFPS Proportional Band: 0.0-999.8 Pa
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.