Issue
When replacing the system fan, I have difficulty removing the fan cover / grill from the fan itself once it is removed from the system.
Product Line
Symmetra RM
Environment
All serial numbers
Cause
The fan cover will occasionally stick to the system fan due to tight tolerances.
Resolution
The cover is not permanently attached to the fan and can be removed by gently prying them apart. Please see the attached recording and pictures.
The first picture shows the position of the fan being inserted into the cover. The second picture shows the fan cover attached to the fan. The third picture shows the whole assembly being inserted into the Symmetra. Note the two screw holes on the side of the fan assembly. The fourth picture shows the whole fan assembly in the Symmetra frame.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.