Issue
The APC Digital IP KVM firmware upgrade has failed or gone awry and the KVM is not functioning properly.
The APC Digital IP KVM is found to be unresponsive or will not boot properly (such as with a blank screen with or without a mouse pointer).
Products
- Rack Accessories - KVM Switches
- KVM1116P
- KVM2116P
- KVM2132P
Environment
- All serial numbers
- All firmware versions
Cause
This process should be used to try and recover an unresponsive KVM switch, such as after a failed firmware upgrade or corrupted firmware that causes the KVM not to boot.
Resolution
On the front panel, hold the pinhole Reset button and simultaneously power on the unit. See below for reference.
This will revert the KVM back to factory default firmware version and settings. The unit can then be upgraded to the newest firmware available, found on apc.com/support, through the local console or web interface.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.