Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What cables can be use to connect to a M221 from a PC over USB?
Issue:
Connecting to the M221

Product line:
M221 all controllers

Environment:
EcoStruxure Machine Expert Basic (formally known as SoMachine Basic)

Cause:
Connection issues

Resolution:
The programming cables that can be used to connect to a M221 over USB are the following;
TCSXCNAMUM3P or the BMXXCAUSBH045.

Schneider Electric Việt Nam

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm