Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the maximum roof load rating for NetShelter SX and SV cabinets?
Issue:
Information regarding the maximum load rating for the roof is required

Product Line:
NetShelter SX, NetShelter SV

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The load rating should not be exceeded.

Resolution:
The roofs of both the NetShelter SX and SV cabinets are rated to 200 lbs.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm