Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why does PowerChute Network Shutdown not start after upgrading system Java?
Issue:
After upgrading system Java PowerChute Network Shutdown web interface is not accessible.

Product:
PowerChute Network Shutdown versions v3.x, v4.0, v4.1, v4.2

Environment:
All supported OS

Cause:
When upgrading Java in most cases the older version in uninstalled so the path PowerChute uses to access Java no longer exist.

Solution:
Run the PowerChute installer which will discover the new path.

NOTE: This issue is resolved in PowerChute Network Shutdown v4.3+ which supports OpenJDK.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm