Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the hole sizes and dimensions of the AR8395 copper bus bar?
Issue:
A customer wants to use 2-hole lugs on the ground bar

Product Line:
NetShelter Bus Bar

Environment:
AR8395

Cause:
Grounding / bonding is required

Resolution:
The AR8395 has the following holes available:
47 holes threaded #10-32, spaced 18 cm center to center.
25 holes at 5.5 cm and 9 holes at 7.9 cm, spaced at 25 cm center to center.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm