Issue:
Viewing a Pelco camera image in the NetBotz Advanced View or the web UI causes a performance issue on the NetBotz appliance.
Product Line:
NetBotz
Environment:
NetBotz 4.x
NetBotz Advanced View
Supported Pelco Cameras
Cause:
Viewing a Pelco camera image in the NetBotz Advanced View or the web UI using any resolution other than the resolution that matches the setting on the Pelco camera causes a performance issue on the NetBotz appliance.
The NetBotz appliance must use more processing power to re-size the image when you view the image with mismatched settings.
Example:
The Pelco camera resolution is set to 1280x720.
When you view the image at 1280x720 in the Advanced View or the web UI, there are no noticeable performance issues.
When you view the image at 320x240 in the Advanced View or the web UI, the interface responsiveness becomes very slow.
Resolution
Make sure the resolution set in the Advanced View or web UI matches the resolution set on the Pelco camera.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.