Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the ATV320 be used for single phase input to run a three phase motor?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
ATV320 single phase supply to a three phase motor

Product Line:
ATV320, Altivar 320 Machine drive

Environment:
All models

Cause:
Short circuit and HP ratings for VFDs supplied with single phase power.

Resolution:
Yes, the ATV320 is suitable for single phase supply to three phase motors.  See the information included in the Getting Started Annex, document NVE21777 attached to select.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV320_Getting_Started_Annex_NVE21777_07.pdf [199.09 KB]
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm