Issue
What values does the M580 use for RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) Bridge Priority?
Product Line
M580
Environment
PLC Configuration software: Unity Pro, EcoStruxure Control Expert
Resolution
The M580 uses:
- Root (0)
- Backup Root (4096)
- Participant (32768)
to set the RSTP Bridge Priority value.
It is used in determining the RSTP Bridge ID value. The RSTP bridge ID is the concatenation of the RSTP Bridge Priority and the MAC address.
The RSTP Bridge ID value is used to determine the RSTP Root bridge (Ring manager) of the spanning tree and is the bridge with the smallest (lowest) RSTP bridge ID.
What values does the M580 use for RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) Bridge Priority?
Product Line
M580
Environment
PLC Configuration software: Unity Pro, EcoStruxure Control Expert
Resolution
The M580 uses:
- Root (0)
- Backup Root (4096)
- Participant (32768)
to set the RSTP Bridge Priority value.
It is used in determining the RSTP Bridge ID value. The RSTP bridge ID is the concatenation of the RSTP Bridge Priority and the MAC address.
The RSTP Bridge ID value is used to determine the RSTP Root bridge (Ring manager) of the spanning tree and is the bridge with the smallest (lowest) RSTP bridge ID.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam






Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.