Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I program an ATV630 Process Drive Relay R2 for a 3 second delay before energizing?
Issue:
Is it possible to program the ATV630 Process Drive Relay R2 for a 3 second delay before energizing

Product Line;
ATV630 ATV930

Environment:
All serial numbers

Cause:
Customer request.

Resolution:
Access: [Complete settings] [Input/Output] [Relay] [R2 configuration]
[R2 Delay time] r2d
R2 activation delay time has range  0...60,000 ms, so 3000 = 3 seconds.
The change in state takes effect once the configured time has elapsed, after the information becomes true.
The delay cannot be set for the [Operating State “Fault”] FLt assignment; and remains at 0.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm