Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a way to attach 0U PDUs to a NetShelter 2-post rack?
Issue:
A customer wants to use a 0U PDU with a NetShelter 2-post rack.

Product Line:
NetShelter 2-post racks

Environment:
AR201

Cause:
The 2-post rack doesn't have an accessory to attach to the side and hand 0U PDUs.

Resolution:
AR7711 is a pair of accessory mounting brackets that can attach to the 2-post rack and bring the PDUs to the side or rear. The User Manual shows several ways to attach the bracket to racks and cabinets.
The AR7711 can hold up to two PDUs.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm