Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the side slam latches of a NetShelter SX cabinet be locked or disabled so they can only be opened from inside the cabinet?
Issue:
The NetShelter SX has side slam latches that unlock from outside the cabinet.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
A concern for security would most likely create the need to 'freeze' the side locks.

Resolution:

See attachment below.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
20180227 How to Permanently Lock the NetShelter SX Side Panel.pdf [37.94 KB]
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm