Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Short Circuit Rating of SYBTU1-PLP & SYBTU2-PLP Batteries

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Request for the short circuit ratings of the SYBTU1, and SYBTU2 batteries.


Product line:
Symmetra PX, Smart UPS VT


Environment:
All models, all serial numbers


Cause:
Request for information on the short circuit ratings of the battery modules used in the Symmetra PX and Smart UPS VT systems.


Resolution:
The short circuit rating of the battery module is limited by the fuses inside it.  The SYBTU1-PLP, and SYBTU2-PLP battery modules have fuse part #515-1063-Z.
Fuse Fast 63 Amp 500 VDC / 690 VAC ROHS

Bussmann Spec Sheet attached.



Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Bussmann fuses spec sheet 515-1063_REV02.pdf [49.94 KB]