Issue:
Sleep functionality on ATV320.
Product Line:
Altivar 320
Environment:
All
Cause:
Needs sleep function for application
Resolution:
The ATV320 doesn't have a sleep parameter, but a sleep functionality can be accomplished by using the tLS and rSL parameters when running PID.
tLS (Low speed time out) is adjustable from 0 to 999.9 seconds, and defines the amount of time the drive can run at low speed before an automatic stop is requested.
rSL (PID wake up threshold) can be used to set the PID error threshold above which the PID regulator will be reactivated (wake-up) after a stop due to the max. time threshold being exceeded allow speed [Low speed time out] (tLS).
See the ATV320 Programming Manual for further details:
https://www.se.com/us/en/download/document/NVE41295/
Sleep functionality on ATV320.
Product Line:
Altivar 320
Environment:
All
Cause:
Needs sleep function for application
Resolution:
The ATV320 doesn't have a sleep parameter, but a sleep functionality can be accomplished by using the tLS and rSL parameters when running PID.
tLS (Low speed time out) is adjustable from 0 to 999.9 seconds, and defines the amount of time the drive can run at low speed before an automatic stop is requested.
rSL (PID wake up threshold) can be used to set the PID error threshold above which the PID regulator will be reactivated (wake-up) after a stop due to the max. time threshold being exceeded allow speed [Low speed time out] (tLS).
See the ATV320 Programming Manual for further details:
https://www.se.com/us/en/download/document/NVE41295/
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.