Issue
The PowerView display of SURT 15/20kVA UPS shows the status of a Pack 0 in the Batteries menu.
Product Line
Smart-UPS 15/20kVA
Environment
Cause
Pack 0 represents the global battery status if the system is using non-APC batteries in the UX configuration.
In a non-UX configuration, the Pack 0 status screen will still be available on the PowerView display even if the system has only APC battery packs connected. However, Pack 01 represents the 1st APC battery cabinet connected to the UPS, Pack 02 the 2nd APC battery cabinet, and so on.
Resolution
If using APC batteries, the values reported for Pack 0 can be ignored.
The PowerView display of SURT 15/20kVA UPS shows the status of a Pack 0 in the Batteries menu.
Product Line
Smart-UPS 15/20kVA
Environment
- Smart-UPS 15/20kVA All Models
- SURT192RMXLBP2
Cause
Pack 0 represents the global battery status if the system is using non-APC batteries in the UX configuration.
In a non-UX configuration, the Pack 0 status screen will still be available on the PowerView display even if the system has only APC battery packs connected. However, Pack 01 represents the 1st APC battery cabinet connected to the UPS, Pack 02 the 2nd APC battery cabinet, and so on.
Resolution
If using APC batteries, the values reported for Pack 0 can be ignored.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.