Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
In the NetShelter WX 6U Vertical cabinet, must the included 2U UPS Mounting Bracket be used?
Issue:
It's unclear if the included 2U UPS Mounting Bracket must be used.

Product Line:
AR106V, AR106VI

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The AR106V/VI ships with a 2U UPS Mounting Bracket.

Resolution:

If the UPS is being installed into the cabinet prior to shipping, the 2U Mounting Bracket is required.
If the cabinet is not shipping with the UPS installed, then the UPS may be installed with its own mounting brackets.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm