Issue:
There's a request to close off the large holes in the rear of the roof with brush strips.
Product Line:
NetShelter SV
Environment:
AR2400, AR2407, AR2500, AR2507, AR2200 all serial ranges.
Cause:
There's a need to control airflow and close the holes in the rear of the roof.
Resolution:
The large holes in the rear of the AR2200, AR2400, AR2407, AR2500 and AR2507 can be closed off using AR7714.
AR7714 installation instructions don't show it, but two brush strips can be installed into each hole facing each other, as shown in the attached photo.
There's a request to close off the large holes in the rear of the roof with brush strips.
Product Line:
NetShelter SV
Environment:
AR2400, AR2407, AR2500, AR2507, AR2200 all serial ranges.
Cause:
There's a need to control airflow and close the holes in the rear of the roof.
Resolution:
The large holes in the rear of the AR2200, AR2400, AR2407, AR2500 and AR2507 can be closed off using AR7714.
AR7714 installation instructions don't show it, but two brush strips can be installed into each hole facing each other, as shown in the attached photo.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam




Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.