Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What replacement battery cartridge do I use with my Powershield?

Issue:

What replacement battery cartridge do I use with my Powershield?

Product Line:

Powershield

Environment:

12v wall mount models such as the CP24U12, CP27U13, CPL28U12, CP27U13NA2, CP27U13EU2, CP27U13UK3, CP27U13AZ3, CP27B13NA2 All Serial Numbers



Cause:

Lead acid batteries typically have a 3-5 year life cycle before they need replacement.

Resolution:

We recommend the RBC2 (7.2Ah) or RBC40 (7.0Ah) 12v batteries.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm