Product Line:
Altivar ATV630/ATV930
Environment:
All
Cause:
Circuit breaker keeps tripping when trying to power up the drive.
Resolution:
The circuit breaker is tripping because it is sensing a short circuit or over current in the circuit. Before repowering the drive you will need to do a full diode check on the inputs and the outputs on the drive.
Do a visual on the drive with no power applied check to see if there are any burn marks on the drive.
Check the breaker settings to see if they may need to be adjusted.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam




Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.