Protection différentielle 300mA avec disjoncteur compact NS 1000A
Pour réaliser la protection différentielle on utilise le relais vigirex différentiel RH99M référence 56173 + cadre sommateur calibre 1250A référence 56053 + bobine MX référence 33662 pour tension 220Vac. Le tore vont détecter le courant de fuite en mA, il va envoyer la valeur différentielle au relais vigirex, par suite le relais va envoyer un signal au bobine MX du disjoncteur pour le déclencher.
Publié pour: Schneider Electric Francophone Africa